Análisis de vibraciones offline

Nuestro cliente es una de las empresas líderes en Europa en la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado, con una producción anual de más de 3 millones de toneladas de papel reciclado.


Descripción y objetivos del proyecto

El alcance del proyecto incluye inspecciones de vibración fuera de línea cada cuatro meses para maquinaria crítica

  • Detección precoz de paradas de máquina que permite evitar paradas no programadas en una línea de producción crítica de envases de cartón ondulado y compacto.

Solución propuesta

Máquina muy crítica en el proceso productivo, compuesta por un motor trifásico de corriente alterna que, a través de un conjunto de correas y poleas, acciona un ventilador de aspiración. Dicha unidad se ubica en un recorrido periódico de toma de datos y análisis espectral para la detección de posibles anomalías mecánicas y eléctricas.

Durante la última inspección del 25/05/2020, se siguen detectando vibraciones en valores elevados, asociados a holguras en los rodamientos de los ventiladores. Dado que los valores de vibración están fuera de los límites históricos, se recomienda intervenir.

Evolución del espectro antes de la detección del fallo

Evolución del espectro antes de la detección del fallo

Ahorro de costes

Gracias a la identificación precisa y temprana del defecto. Se consigue una correcta planificación de la producción, evitando costes derivados de paradas imprevistas, costes derivados de un mayor deterioro y un mínimo tiempo de intervención una vez localizado el fallo. 3 horas de parada con un ahorro estimado de miles de euros en producción

F.A.Q.

¿Qué es el portal Rubix Condition Monitoring?

El Portal Rubix Condition Monitoring es el punto de acceso único para los clientes de Condition Monitoring de Rubix, a través del cual pueden acceder a múltiples servicios en una única plataforma. Esta plataforma ayuda a los clientes de Rubix a tener un acceso rápido y sencillo en una única plataforma y a mejorar el acceso a la información y a los servicios.

¿Cómo suscribirse a las soluciones de Condition Monitoring de Rubix?

Para acceder al Portal Rubix Condition Monitoring, para cualquiera de los servicios, debería haber recibido un enlace de invitación desde la cuenta de Soporte de Rubix Condition Monitoring, si todavía no tiene el enlace de invitación, por favor cree un ticket en la sección ‘Contáctenos’ con su solicitud y alguien de Soporte se pondrá en contacto con usted.

¿No puede iniciar sesión en los servicios del portal Rubix Condition Monitoring?

Si no puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña o ha olvidado su contraseña, haga clic en el enlace «¿Ha olvidado su contraseña?» de la página de autenticación para verificar su identidad. Rellene su dirección de correo electrónico y haga clic en enviar un código de verificación. Vaya a su buzón de correo y copie el código de verificación que debería recibir. Vuelva a la ventana anterior, introduzca el código de verificación proporcionado y haga clic en verificar código.