Offline Vibration analysis

Notre client est l’un des leaders européens dans la fabrication de papier recyclé pour le carton ondulé, avec une production annuelle de plus de 3 millions de tonnes de papier recyclé.


Description et objectifs du projet

Le projet comprend des inspections vibratoires hors ligne tous les quatre mois pour les machines critiques.

  • Détection précoce des arrêts de machine permettant d’éviter les arrêts non programmés dans une ligne de production critique d’emballages en carton ondulé et compact.

Solution proposée

Machine très critique dans le processus de production, composée d’un moteur triphasé à courant alternatif qui, par l’intermédiaire d’un groupe de courroies et de poulies, entraîne un ventilateur d’aspiration. Cette unité est située sur un parcours périodique pour la collecte de données et l’analyse de spectre pour la détection d’éventuelles anomalies mécaniques et électriques.

Lors de la dernière inspection du 25/05/2020, des vibrations continuent d’être détectées à des valeurs élevées, associées à des jeux dans les roulements du ventilateur. Comme les valeurs de vibration sont en dehors des limites historiques, il est recommandé d’intervenir.

Évolution du spectre avant la détection de la défaillance

Évolution du spectre avant la détection de la défaillance

Réduction des coûts

L’identification précise et précoce du défaut permet de planifier correctement la production. La planification de la production est correcte, ce qui permet d’éviter les coûts liés à des arrêts imprévus, les coûts liés à une détérioration plus importante et un temps d’intervention minimal une fois le défaut localisé. 3 heures d’arrêt avec une économie estimée à des milliers d’euros dans la production.

F.A.Q.

Qu'est-ce que le portail Rubix Condition Monitoring ?

Le portail Rubix Condition Monitoring est le point d’accès unique pour les clients du Rubix Condition Monitoring, à travers lequel ils peuvent accéder à de multiples services sur une seule plateforme. Cette plateforme permet aux clients Rubix d’avoir un accès rapide et simple sur une seule plateforme et d’améliorer l’accès à l’information et aux services.

Comment s'inscrire à la solution Rubix Condition Monitoring ?

Pour accéder au portail Rubix Condition Monitoring, pour n’importe quel service, vous devez avoir reçu un lien d’invitation du compte support du Rubix Condition Monitoring, si vous n’avez toujours pas le lien d’invitation, veuillez créer un ticket dans la section ‘Contactez-nous’ avec votre demande et une personne du Support vous contactera.

Vous n'arrivez pas à vous connecter aux services du portail Rubix Condition Monitoring ?

Si vous ne pouvez pas vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ou si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié » dans la page d’authentification pour vérifier votre identité. Indiquez votre adresse email et cliquez sur « Envoyer un code de vérification ». Allez dans votre boîte à reception et copiez le code de vérification que vous devriez recevoir. Revenez à la fenêtre précédente, entrez le code de vérification fourni et cliquez sur vérifier le code.